我的联系人
拖链,chainflex® 高柔性电缆,电缆,定制系统,装配拖链

徐晓苓

+86 21 8036 6608
dry-tech® 轴承技术

黄萌伟

021-80366850
CN(ZH)

运动电缆的最大测试实验室

25 年经验,在占地 3,800 平米的实验室中同时进行着 250 多项测试

chainflex® 高柔性电缆实验室专注于相关普通标准和实验室未涵盖的特别测试和试验。这对决定运动电缆的使用寿命和功能至关重要。 [Uncover linktext="继续阅读..."]
过去到现在一致有众多电缆供应商出售宣称“拖链适用”的电缆。 但客户越来越担心这些电缆是否真的适合,并想知道它们何时会出现损坏。 标准根本无法描述这些特别的应用,所以标准中说明的常用试验和测试只有在极少数情况下才与客户的特别要求相关。
 
igus® 实验室致力于满足这些客户的具体要求。 除了 VDE、UL 等机构制定的普通标准或规则外,igus® 针对 chainflex® 高柔性电缆制定了多项测试和生产标准,使之完全符合客户对持续运动应用中电缆的实际要求。
 
为此,igus® 总是策划着进行不同的测试和评估:
 
1. 测试材料 为符合客户需求,我们开发新的材料,如导体、绝缘材料和外护套材料。很多差异很难让人一目了然地发现,特别是导线和护套材料的差异。 为此,测试采用了多达八种不同的 chainflex® 高柔性电缆标准。
 
2. 测试技术设计 这些测试系统评估新设计、制造方法以及对使用寿命的相关影响。 根据之前的测试,我们发现虽然表面上制造方法相同,但产品在运动应用中仍有巨大的差异。
 
3. 生产过程中的品质测试 在完成电缆生产并基于电缆制造中常用的标准进行测试后,我们会根据特定选择算法随机抽选一些电缆进行特别的 igus® 测试。实验室会抽取多达 10% 的成品电缆进行持续的弯折测试,并进行必要的结构检查。
 
4. 长期测试使用寿命 这些测试项目最长需要持续4年,以检验选定电缆的实际最大使用寿命。
在这些测试中,我们会特别关注对参数的持续监控,以便第一时间发现问题。
 
5. 客户特定应用 我们的一项特别服务是根据 igus® 标准针对客户要求进行测试。
这些测试基于客户应用中特定的运动序列,在测试定义产品限制的重要应用中更具非凡优势,而且还能在量产开始前进行优化。
 
chainflex® 高柔性电缆实验室 当然,要满足一系列先决条件后才能系统性、可复制地开展上述测试。
除定义明确的测试规则并确保可比性的 igus® 测试标准外,还需要创造必要的环境。综合实验室占地超过 2,750 平米2,可满足这些条件:
 
50 余种不同的试验台和设备可供实验室团队使用。多样的行程(从 0.3 米到 120 米)可供选择,甚至可复制悬挂以及水平应用。
 
扭转试验台有 12 个 triflex® 轴,提供了多种测试方式,扩展了包括四种不同六轴机器人的扭转测试程序。
 
用于磨损和介质测试的特种试验设备在材料开发过程中尤为有用。相对依照 UL 或 VDE 进行的存储和老化测试,这些测试是在更真实的试验条件下进行的。 这有助于确保 igus® 外护套的材料与拖链导向系统中使用的材料完美搭配,从而保证最大的可靠性。
 
运动电缆上经常被低估的热效应也可以在配备 7 米长轴特制的低温集装箱内以 -40°C 至 +60°C 的温度曲线进行检验了。
这样做好处很大:无需依赖常规 VDE 卷绕试验,而是可在各种温度下的持续运动中进行老化测试。 在此过程中,7 米轴能够配套不同弯曲半径和拖链类型运行。
 
当然,我们会对当前进行的 600 多项电缆测试进行系统有效的记录。 原因在于 600 个测试电缆就意味着需要持续监控约 5000 个测量点。
其中用到了 igus® 开发的监控系统。 除在线监控外,它们还保证了高准确性的记录,从而可在故障前探测到磨损。
这种早期探测——无破坏性试验——极为重要,可帮助我们决定如何进行必要的设计变更。 测试结束后,我们将根据之前确定的顺序将所有电缆分解成各部件,并详细检验记录。
 
这样可以获取有关所有 chainflex® 高柔性电缆的大量信息,并让用户可以在选择电缆时做出可靠的计划。

实地情况:

  • 最大的运动电缆测试实验室
  • 25 年制造经验
  • 3,800 平米测试区
  • 125 个测试设备
  • 在 58 种测试设备上进行超过 250 项测试
  • 每年 20 亿次测试循环
  • 每年超过 700,000 次电气测量

当前测试概览

测试 4876——CF9.15.18 控制电缆

CF9.15.18 控制电缆在 -40°C 的温度下可完成 526,000 次循环

测试 5108——CFBUS.LB.049 总线电缆(以太网 CAT6)

CFBUS.LB.049 总线电缆完成超过 2400 万次循环

测试 4221——CF240.PUR 数据电缆

CF240.PUR 数据电缆以 75 毫米的弯曲半径完成 3000 万次循环。

测试 5034——伺服电缆 CF29.25.15.02.01.D

CF29.25.15.02.01.D 伺服电缆以 100 毫米的弯曲半径完成 4500 万次循环。

测试 4888——CFROBOT8.PLUS.045 总线电缆

CFROBOT8.PLUS.045 总线电缆在以 +/-180° 扭转的拖链中完成 1500 万次循环。

测试 4692——CF113.D 测量系统电缆

CF113.D 测量系统电缆以 55 毫米的弯曲半径完成 3200 万次循环。

测试 5064——CFBUS.PUR.049 总线电缆

CFBUS.PUR.049 总线电缆以 75 毫米的弯曲半径完成 1700 万次循环。

测试 4831——CF270.UL.25.04.D 电机电缆

CF270.UL.25.04.D 保证完成超过 1800 万次循环

测试4932——CF298.05.04数据电缆

CF298.05.04数据电缆以18毫米的弯曲半径完成5400万次循环。

测试4904——CF38.250.04电动机电缆

CF38.250.04电动机电缆以175毫米的弯曲半径完成4300万次循环。

测试4844——CF211.PUR.02.14.02数据电缆

CF211.PUR.02.14.02数据电缆可完成2500万次循环

测试4901——CF211数据电缆,PVC

PVC CF211 数据电缆以 75 毫米的弯曲半径完成 5300 万次循环。

测试 4853——CF270.UL.100.1.D 伺服主轴电缆

CF270.UL.100.1.D 伺服主轴电缆——保证完成 2200 多万次循环。

测试3486——CFROBOT8.045总线电缆(以太网)

CFROBOT8.045总线电缆(以太网电缆)在以+/-180°扭转的拖链中完成2200万次循环

测试3479——CF11.D测量系统电缆

CF11.D测量系统电缆以75毫米的弯曲半径完成6600万次循环。

测试3841a——CF21.UL伺服电缆

弯曲20%的CF21.UL伺服电缆可完成5400次循环

测试3105——CFROBOT5.501光纤电缆

用于机器人的CFROBOT5.501光纤电缆可在+/- 180°/米的扭转下完成2800万次循环。

测试2233——CF5.10.25控制电缆

CF5.10.25控制电缆以100毫米的弯曲半径完成4200万次循环。

测试3089——CFBUS.045总线电缆(以太网电缆)

CFBUS.045总线电缆(以太网电缆)在持久性测试中可完成超过7700万次循环。

测试3621——CF98.05.04控制电缆

CF5.10.25控制电缆以100毫米的弯曲半径完成4200万次循环。

测试4009——CFTHERMO热电偶电缆K. 001

CFTHERMO.K.001热电偶电缆以48毫米的弯曲半径完成9700万次循环。

测试4011——光纤电缆CFLG.2LB

CFLG.2LB光纤电缆以35毫米的弯曲半径完成5000万次循环。

测试4428——CFSPECIAL.182.045

特种电缆CFSPECIAL.182.045 Profibus达到2800 N的最大拉伸载荷

测试4956——CF430.D电动机电缆

CF430.D电动机电缆以175毫米的弯曲半径完成1700万次循环。

测试4404——伺服电缆CF270.UL.D

PUR CF270.UL.D伺服电缆以125毫米的弯曲半径完成2700万次循环。

测试3351——CFROBOT电动机电缆 036

CFROBOT.036电动机电缆以110毫米的弯曲半径完成1700万次循环。

测试5006a——CFBUS以太网总线电缆

CFBUS.052总线电缆(以太网电缆)以100毫米的弯曲半径完成4100万次循环。

测试4345——CFROBOT8.060 Profinet总线电缆

CFROBOT8.060 Profinet总线电缆以145毫米的弯曲半径完成600万次循环。

测试 4866——CFBUS.060 profinet 总线电缆

Profinet 总线电缆 CFBUS.060 以 63 毫米的弯曲系数完成超过 5900 万次循环。

36个月质保承诺 chainflex® 高柔性电缆经久耐用——提供36个月质保承诺

36个月质保承诺

保证无故障

25年来,我们一直在最大的电缆和拖链测试实验室中进行测试。 这样我们就可以对产品的耐用性和使用寿命做出可靠的说明。 详细了解产品性能

更多有趣的测试和信息


在测试实验室还有什么测试?

在 igus® 测试实验室,我们并非只对 chainflex® 高柔性电缆进行详尽的检查。 iglidur® 滑动轴承、拖链、drylin® 直线滑动轴承、线性轴、丝杠模块和 robolink® 组件都会接受详细的检查。


"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes"为igus®的注册商标,受德意志联邦共和国以及其他一些国家商标法的保护。这份清单并未列出igus SE & Co. KG以及在德国、欧盟、美国和/或其他国家或司法管辖区的igus分公司的所有商标(此外还有一些正在申请中的商标和待审批的注册商标)。

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG