|
168 inovações em plásticos para movimentação mesmo de home office3/29/2022
No ano passado, o volume de negócios da especialista em plásticos para movimentação igus caiu 4,8% para 727 milhões de euros por consequência da crise do Corona vírus. A empresa está otimista para esse ano, graças ao aumento significativo na entrada de pedidos. Além disso, o período de pandemia levou a um aumento súbito de inovações no trabalho em estilo home-office. O resultado são 168 novos produtos, extensões de produto e ofertas digitais. A empresa tem apresentado todas as novidades de produtos em sua própria feira física-virtual Um estande que recebeu o prêmio “iF Design Award” e foi totalmente renovado e atualizado esse ano.
Robô ReBeL acelera automação econômica
Após dois anos de desenvolvimento, o ReBeL, um novo elemento de acionamento do robô, pode ser visto na exposição da igus. Os clientes podem construir seus próprios braços de robô de forma rápida e econômica a partir do kit modular. O núcleo do ReBeL é uma caixa de câmbio de plástico muito aprimorada. Um motor elétrico BLDC integrado com eletrônica de potência pode ser conectado a vários controles. Além disso, um sistema de controle de baixo custo adequado da igus está disponível gratuitamente para download, para que a automação possa ser simulada com antecedência. No campo da robótica industrial de “grande porte”, a igus está lançando o sistema de alimentação de energia TRX, uma solução que inova o tema dos pacotes de mangueiras para robôs. O sistema de fornecimento de energia torce, aumenta e diminui em espiral e os cabos são inseridos em forma de espiral. Isso permite uma economia de peso de 83% no 3º eixo, em menos da metade do espaço.
Rolamentos de esferas funcionando a seco com vida útil 21 vezes maior
A igus apresenta também novidades em todas as áreas da tecnologia de rolamentos isentos de lubrificação e manutenção. No caso dos rolamentos de esferas, os engenheiros da igus alcançaram um grande avanço na vida útil. Em aplicações de cargas baixas e altas velocidades, ela foi aumentada 21 vezes mais. “O que durava um mês, agora dura quase dois anos”, explica Lena Woelke, Gerente de Desenvolvimento de rolamentos de esferas xiros. As aplicações são encontradas especialmente em ventiladores ou centrífugas.
O plástico se torna um recurso sustentável
Faz parte da missão da igus que estes produtos de plástico isentos de lubrificação não só tenham menos impacto no ambiente durante a utilização, mas também sejam produzidos de forma neutra em CO2 e reciclados posteriormente. O novo edifício da fábrica, atualmente em construção, será neutro e todo ecologicamente planejado desde o início, e isto irá se aplicar a toda a fábrica da igus até 2025. Para reduzir ainda mais as emissões, a igus investe em tecnologias modernas, por exemplo, em sistemas de extração e filtros; As máquinas de moldagem por injeção que economizam até 40 por cento de energia e são quase inaudíveis foram adquiridas em grande escala. Além da reciclagem mecânica na gama de produtos chainge, a igus aposta também em novos tipos de reciclagem química. Assim, a igus aumentou o seu investimento na Mura Technology para 5 milhões de euros. A tecnologia HydroPRS da Mura converte resíduos de plástico novamente em óleo. Os investimentos aumentaram 29 por cento no geral em 2020.
Os investimentos em digitalização e informação levam os clientes à frente
Uma parte significativa dos investimentos foi em lojas online e ferramentas online. Todas as lojas virtuais foram renovadas e tornaram-se mais informativas para os clientes. Novas ferramentas online para configuração e cálculo de engrenagens, roletes, módulos lineares e motores de passo estão acessíveis na Internet gratuitamente e sem a necessidade de cadastro. Ao mesmo tempo, a igus expandiu seu estoque em todas as localizações do mundo. Além dos EUA com 23.000 peças individuais e da Europa com 88.000, 21.000 peças estão agora disponíveis na China em 24 a 48 horas e são montadas pela igus em milhões de modelos. A oferta de fácil configuração e pedido online, juntamente com o curto prazo de entrega, foi bem recebida por muitos clientes. As vendas online aumentaram 30 por cento em todo o mundo. A expansão antecipada das capacidades de armazenamento de máquinas e matérias-primas a partir do 3º trimestre de 2020 ainda garante tempos de entrega rápidos na fase de uma rápida recuperação econômica agora.
Mudança como um dever e uma oportunidade
“Política, tecnologia, mobilidade, entretenimento, clima e saúde - o mundo está mudando rapidamente no momento”, diz o CEO da igus, Frank Blase. “Queremos ser modeladores ativos. Por isso, estou orgulhoso dos colegas da igus pela forma como se aplicaram, mudaram e melhoraram durante estes tempos.” As equipes têm trabalhado predominantemente em casa desde 13 de março de 2020. A oferta de uma quota autodeterminada de dias de home office com poucas regras e mensurabilidade precisa é fornecida pela igus até ao final de 2022. Ao mesmo tempo, a empresa está experimentando novos espaços de trabalho e formas de colaboração no local. “Para a nossa indústria, o fato de que tudo está mudando, absolutamente tudo, significa que todos estão fazendo novos produtos e todos precisam de novas máquinas. Isso pode desencadear um enorme boom para nossos clientes e para nós nos próximos anos.”
|